This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:LHM 行为

Guru**** 2493535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491218/tps92520-q1-lhm-behavior

器件型号:TPS92520-Q1

工具与软件:

您好!

我们想知道如果我们  在芯片的 LHCFG1中设置了位 LH1INTPWM 和 LH1100D、那么预期的行为应该是什么?

此外、我们还有一个挑战、您需要在其中提供支持  

我们 使用值0x3B、LHPWNL -> 0xFF LHPWMH->0x01配置了 LHCFG1、并且我们执行了以下操作、预计会获得100%的占空比、但是获得的占空比较低  

1、我们将 UDMI1设置为80%/50%  

2.送芯片进入 LHM

 

预计通道1的占空比为100%、但在 RAW 中获得的占空比为80%/50%。

您能支持我们为什么要面对这种情况吗?

此致、

Shaher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaher、您好!

    如果您将 LHCFG1设置为0x3B、那么 PWM 将设置为 LH1PWML 和 LH1PWMH 中设置的值、并且您将 CH1PWML 设置为0xFF、将 CH1PWMH 设置为01、得到~50%的值。   LL1100D 设置为0、从而使 CH1t 在具有此设置时参考内部 PWM。  如果您希望它具有100%的占空比、则需要将该位设置为1。  我很困惑、它正在执行您通过编程设定的操作。  请再次检查您编程的内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fhude、

    抱歉、 LHCFG 的值是0x3F 而不是0x3B、而且 PWM 也不是恒定的、如果我在引脚 UDMI 中应用了80% 、降压输出将是80%、这将不会对 LHCFG 的位5/2或寄存器 LH1PWML 和 LH1PWMH 中指定的值发生变化

    此致、

    Shaher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UDIM 用于门控开启的输出。  如果 UDIM 变为低电平、则无论 LHCFG 设置如何、输出都会关闭。  如果您计划使用内部设置、则 UDIM 必须始终为高电平。