This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:过流行为

Guru**** 2493385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4HC120-Q1, TPS2HB50-Q1, TPS1HC30-Q1, TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492896/tps2hb50-q1-overcurrent-behavior

器件型号:TPS2HB50-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HC30-Q1TPS2H160-Q1、TPS4HC120-Q1

工具与软件:

大家好!

我尝试接通了关于100µF 的容性负载。 但此时我将开启过流检测、开关将立即关闭。 我检查了电源、这不是问题。

我是对的、我不能使用此开关切换电容性负载? 使用 TPS2HB50-Q1切换此类负载需要做什么?

我想通过添加一个串联电阻来限制电流、从而避免额外的损耗。

提前感谢!

此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这些"HB"系列器件会在达到过流限制时立即关断。 要为此电容器充电、您可以在启用器件以产生浪涌周期时增大电流限制、方法是将 FET 与 ILIM 电阻器串联、或将引脚拉至 GND 一段时间、直到电容器充电、然后导通 FET 或发出下拉信号 Hi-Z 以启用常规稳态电流限制。

    或者、您可以使用 TPS2H160-Q1、TPS1HC30-Q1或 TPS4HC120-Q1、每个负载并联2个通道。 这些器件将电流钳制在电流限值、直到达到热关断、而不是立即关闭、从而能够更好地为大电容器充电。

    其中任何一项都适用于您的应用吗?

    谢谢!

    Patrick