请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB50-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS1HC30-Q1、 TPS2H160-Q1、TPS4HC120-Q1
工具与软件:
大家好!
我尝试接通了关于100µF 的容性负载。 但此时我将开启过流检测、开关将立即关闭。 我检查了电源、这不是问题。
我是对的、我不能使用此开关切换电容性负载? 使用 TPS2HB50-Q1切换此类负载需要做什么?
我想通过添加一个串联电阻来限制电流、从而避免额外的损耗。
提前感谢!
此致、Alex