This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:关于 LM5122-Q1的问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492427/lm5122-q1-question-about-lm5122-q1

器件型号:LM5122-Q1

工具与软件:

您好:

上面的是原理图、在使用过程中会遇到以下问题:

1. HO 输出波形非常凌乱,工作不正常

2.没有使用 HO 来驱动 MOS 同步,使用二极管可以正常工作,但驱动 MOS 同步不起作用

3.调整 RT 电阻并将其增加到36K。 开关频率将会降低、而发热会显著减少。 但是、连接390uF 输出电容器后、无法启动输出75V 电压。 该电阻器只能在降至20K 并输出75V 电压时启动

4.在没有 MOS 同步的情况下使用二极管时、电感和 MOS 会严重升温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    根据元件放置、HO 连接看起来正常。
    您能否尝试进行以下调整:

    -将 C18降低至100nF。 该电容器不应大于 BST 电容器(C23)
    -增加 R6电阻。 例如1k Ω

    如果高侧驱动器信号无法稳定、则研究波形信号以进一步分析此行为可能会有所帮助。

    此致、
    Niklas