This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:HV 引脚上的780V 电压

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492780/ucc28740-780v-voltage-on-hv-pin

器件型号:UCC28740

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问当 HV 引脚电压超过700V 时会发生什么故障行为? 短路或开路? 它们确实有780V 的直流母线故障情况。

他们可以接受 IC 故障、但需要了解故障行为并 执行备份计划。

如有任何其他问题、请随时与我联系、谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    超过绝对最大额定电压可能会损坏器件。 通常、这看起来很短。  PMP23431 举例说明了如何通过外部启动电路支持高压总线。  

    我希望这能解答您的问题。