请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前正在使用 LM5050进行设计、而测试发现、当负载由额外电压供电时、一旦我们的产品关断、LM5050的栅极就会有一个信号
如下图所示

CH1是电源模块的输出电流、电流探头朝向模块端
CH2是负载电压、有外部10V 电源、我们的模块输出电压为12V
Ch3是 LM5050的 Vgs
电源模块关闭后、Ch1没有电流输入或输出电源模块、为什么 LM5050会引入栅极信号?