This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:如何计算自举电容器的电压范围?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492822/lm70880-q1-how-to-calculate-voltage-ranging-of-the-bootstrap-capacitor

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

问题:

如果 VIN = 55V、Vout = 12V、那么降压转换器 LM70880-Q1的自举电容器 C216的电压范围应该是多少。

我有两个答案、不知道什么是正确的:

A1:由于内部 LDO 将自举电容器充电至7V、所以就足够了、例如、在这里就有16V 电容器(位置 C216)

A2:自举电容器的电压范围应为 VIN + VLDO = 55 + 7 =最小值62V => 100V 电容器

 我想如果您可以确认 a1是正确的、因为我们要在这里使用0402 47nF 25V 电容器、而不是0805 47nF 100V、 现在我们已经使用了这种电容器。 欢迎使用自举电容器电压范围的公式。

谢谢!

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    在标称情况下、引导电容器会看到电势差= Vcc -因此 A1是正确的。 我们通常使用额定电压高于 Vcc 电压的电容器(例如、对于 LM70880-Q1、它为~8V)、例如25V 或16V 电容器、以便针对直流偏置降额具有一定的裕度。  

    通常根据内部电路在数据表中选择并推荐电容器、坚持使用数据表中的建议值通常是一个好主意。 因此、47nF 25V 电容器应该足够好。 确保使用高质量自举电容器(建议使用 X7R)以获得良好的热稳定性。  

    希望这能解答您的问题。  

    谢谢!

    此致、

    Taru