请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 工具与软件:
我将通过 TPS259570DSG 芯片以反向方向施加电压、以便电流通过反向二极管从 OUT 端口流向 IN 端口。
我已在大约16V、2A 时成功进行了这方面的测试。
数据表中没有此应用的规格、例如电压和电流限制。 如果存在这些规格、您能否分享这些规格以及是否 推荐使用该方法?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将通过 TPS259570DSG 芯片以反向方向施加电压、以便电流通过反向二极管从 OUT 端口流向 IN 端口。
我已在大约16V、2A 时成功进行了这方面的测试。
数据表中没有此应用的规格、例如电压和电流限制。 如果存在这些规格、您能否分享这些规格以及是否 推荐使用该方法?