This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电子保险丝反向二极管规格

Guru**** 2506915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492512/tps2595-efuse-reverse-diode-spec

器件型号:TPS2595

工具与软件:

我将通过 TPS259570DSG 芯片以反向方向施加电压、以便电流通过反向二极管从 OUT 端口流向 IN 端口。

我已在大约16V、2A 时成功进行了这方面的测试。  

数据表中没有此应用的规格、例如电压和电流限制。 如果存在这些规格、您能否分享这些规格以及是否 推荐使用该方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    体二极管不适用于连续电流。 如果您需要从 OUT 到 IN 的电流、我们建议打开器件、即 VIN > 2.53且 EN 为高电平、并通过主 FET 进行导通。 体二极管可以承受小电流、从而使输入电容器充电并导通器件。  

    此致、
    Arush