This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:-20°C 至60°C RS 和 RP 选择

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492319/bq25171-q1--20-c-to-60-c-rs-and-rp-selection

器件型号:BQ25171-Q1

工具与软件:

您能否提供-20°C 至60°C、RS 和 RP 电阻建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    Unknown 说:
    您能否提供-20°C to 60°C 的 RS 和 RP 阻抗建议?

    对于-20°C 至60°C、建议 Rs = 2.3k、Rp = 42k