工具与软件:
团队成员、您好!
我的电路符合我的应用要求。 我尝试了使用电源 webench 并提取了元件值。 输入条件为9-16V、输出要求为6.2V (250mA 最小值)和3A (最大值) 我看到的问题是电压调节。 7.06V 是没有负载以及最小-最大负载时的电压。 是否有人想了解监管失败的原因?

请分享有关这方面的意见。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我的电路符合我的应用要求。 我尝试了使用电源 webench 并提取了元件值。 输入条件为9-16V、输出要求为6.2V (250mA 最小值)和3A (最大值) 我看到的问题是电压调节。 7.06V 是没有负载以及最小-最大负载时的电压。 是否有人想了解监管失败的原因?

请分享有关这方面的意见。 谢谢
弗兰克、您好!
我将上述设计与我们用于生成不同电压的另一个参考设计进行了比较。 我注意到 EN 在参考设计中保持开路、而在本设计中、我们将它连接到输入 VCC。 引脚悬空时、调节很合理、并且我能够在空载、最小负载和最大负载条件下测量所需的电压。
我想让您的专家了解当 EN 引脚连接到输入 VCC 时、~7.0V 输出闩锁的原因。 简短说明有助于更从技术角度了解该行为。
~JG。