This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650362-Q1:对于 MCU 和以太网 PHY、部分关断

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489993/tps650362-q1-partial-off-for-mcu-and-ether-phy

器件型号:TPS650362-Q1

工具与软件:

您好!

我们希望通过此 PMIC 不仅为 MCU 供电、还为以太网 PHY 供电。 只能在 MCU 关闭的情况下为以太 PHY 供电吗?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku

    根据两个器件的电源轨、这应该是可以实现的。 关于 MCU 和以太网 PHY 所需的电源轨、您有什么进一步的信息吗? 初步的方框图也有助于直观显示所需的系统。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jude、

    我们对他们正在使用的 MCU 没有清楚的了解。 此 PMIC 所需的电源轨为3.3V 和0.9V、并且可能是5V (全部来自12V 电源轨)。 请求是使3.3V 电源轨在睡眠模式期间为 Ether-PHY 做好准备、以检测将通过以太网(例如10BASE-T1S)传输的任何传入唤醒信号。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好胜

    在睡眠模式或低功耗模式期间、对于 TPS65036x-Q1、所有电源轨仍然通电、但一些外设被禁用以降低功耗。 低负载电源轨将使用 PFM、而非耗电量小得多的 PWM。  

    我认为通过 PMIC 可能很难控制这一点。 是否可以由 MCU 和 Ether-PHY 控制 PMIC 低功耗模式(进入/退出)? PMIC 即使在低功耗模式下也可以提供必要的电压。

    此致、
    Jude Stehling