Thread 中讨论的其他器件:TPS61194
工具与软件:
当我们的产品进行瞬态欠压(输入电压降至6V)测试时、我们会发现1KHz 背光闪烁时的 PWM (占空比为60%)频率、不是20kHz 时、测得的过频大于8kHz 没有抖动。 屏幕将闪烁视频(例如附件)。 下图是实际波形测试。 背光芯片的输出电压在1KHz 时抖动、在20KHz 时没有抖动。 请帮助解释原因。


e2e.ti.com/.../Screen-flicker-video.mp4When我们的产品进行了瞬态欠压(输入电压降至6V)测试、我们发现1KHz 背光闪烁时的 PWM (占空比为60%)频率、不是20kHz 时、测得的过频大于8kHz 没有抖动。 屏幕将闪烁视频(例如附件)。 下图是实际波形测试。 背光芯片的输出电压在1KHz 时抖动、在20KHz 时没有抖动。 请帮助解释原因。