This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:平板电脑扩展坞

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486074/tps65994ad-docking-station-for-tablet

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:LM51772

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

  我想设计一个扩展坞为平板电脑充电、并将设备的数据从 USB 端口传输到平板电脑。  

 方框图如下所示、您能帮助检查是否有任何问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一名团队成员将很快对此作出回应。

    您是否遵循此扩展坞的任何参考设计?

    底部方框图中 LM51772与 Type-C 端口和 PD 控制器相关的位置不正确。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    我参考 TPS65994 EVB 的设计、  

    为什么 LM51772 位置不正确?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    这是 Intel 参考设计吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    不、这不是英特尔的设计。 更新了如下所示的方框图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢更新方框图。

    我会在一周中给你介绍一下。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    更新电源要求。  

    1、适配器功率:15W 到100W

    2、集线器 外围设备总功率: 10W

    3.基于适配器电源和 USB 外围设备电源,平板电脑的功率是5W 到90W。  

    您能给我提供 TI 的整体解决方案吗? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    谢谢你的更新,我看一下,然后回到你。

    谢谢!

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我也联系了我们的营销团队、他们还将在此处提供一些反馈!

    我将在星期一之前向您提供这些反馈。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    您能告诉我您的 TI FAE 联系人是谁吗?

    谢谢!

    Kevin