请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25882 工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户正在使用具有200mA 终止电流设置的 BQ25882、但是、测试结果显示终止电流为78mA、请参阅下面的日志和寄存器设置、您能否检查并提供建议?

| REG[00]=[C8] |
| REG[01]=[54] |
| REG[02]=[83] |
| REG[03]=[1b] |
| REG[04]=[23] |
| REG[05]=[85] |
| REG[06]=[3D] |
| REG[07]=[0A] |
| REG[08]=[0d] |
| REG[09]=[F6] |
| REG[0A]=[1b] |
| REG[0b]=[84] |
| reg[0c]=[b0] |
| reg[0d]=[00] |
| reg[0e]=[00] |
| reg[0f]=[80] |
| REG[10]=[00] |
| REG[11]=[00] |
| REG[12]=[F9] |
| REG[13]=[17] |
| REG[14]=[00] |
| REG[15]=[70] |
| REG[16]=[00] |
| REG[17]=[01] |
| REG[18]=[0d] |
| REG[19]=[00] |
| REG[1a]=[6d] |
| reg[1b]=[13] |
| reg[1c]=[9f] |
| REG[1D]=[21] |
| REG[1e]=[E7] |
| reg[1f]=[21] |
| REG[20]=[E7] |
| REG[21]=[01] |
| REG[22]=[FD] |
| REG[23]=[00] |
| REG[24]=[42] |
| REG[25]=[11] |