工具与软件:
您好、我们正在使用 TPS25751EVM 并想将 PPSOutputVoltage 更改为15V、但我们不想使用自定义工具或任何其他应用、我们想使用 I2C 更改值、并且当我们尝试将配置写入 TX_SINK_Capabilities 寄存器时、 PPSOutputVoltage 不会发生更改、从寄存器中读取的值保持不变(根据自定义工具配置)。
是否仅在未连接 EEPROM 时才更改输出值? 问此问题、因为我们计划使用 TPS25751 IC、并且存在的唯一通信将是 I2C。









这是之后的响应 PBMS 命令
这是之后的响应 PBMC. 命令。