This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SP:TINA 模型

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487034/tps7h1111-sp-tina-model

器件型号:TPS7H1111-SP

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否可以帮助为此器件创建 TINA 模型? 我已经尝试通过 TINA 工具中的"新建宏向导"将文件在线转换为 TINA 模型、但转换时遇到问题。

谢谢!

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    让我确认一下、我也看到了这个问题、然后再联系您。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Sarah!

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    如果您移除加密的 FET 模型、并用简单的3级 FET 模型替换、TINA 看起来是兼容的。  

    e2e.ti.com/.../tps7h1111.lib

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    您能在下面的模型查询方面提供帮助吗?

    大多数输出和输入引脚的电压为零、即使输出电压(VOUT)的电压确实为2.5伏。 电源正常引脚(V_PG_OC)始终为零(0.3nV)。 这是预期行为吗?

    e2e.ti.com/.../TPS7H1101A_2D00_SP_5F00_REF_5F00_TRANS_5F00_KMD.TSC

    谢谢!

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jared、

    这似乎很奇怪。 让我彻底检查您的值并在 PSpice 中进行比较、以排除仿真器问题。

    谢谢!

    Sarah