请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4501-SP 工具与软件:
您好、TI 支持:
我使用 TPS7A4501、我了解到 VREF 在整个温度、电压、电流条件等范围内的变化范围为1.174V 至1.246V
您能否提供一个图表、以显示-40°C 到80°C 的温度范围内的 VREF 变化、其中输入电压为5V、负载电流介于1mA 和35mA 之间?
当我使用完整 VREF 范围运行计算时、我发现它超出了应用所需的限制。 我想了解在上述具体条件下、是否可以考虑更严格的 VREF 高范围、从而适合我的设计。
感谢您的支持。
此致、
Aitor