This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:VDD 电源电压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI2140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491569/tpsi2140-q1-vdd-supply-voltage

器件型号:TPSI2140-Q1

工具与软件:

您好!

如果 VDD 电源电压为22V 的时间持续10-200ms、器件会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas H R、

    感谢您通过 E2E 联系我们的团队。

    对于 TPSi2140-Q1、22V 超出了绝对最大范围、因此我们无法保证器件正常运行。

    此致、

    Jack Hemmersmeier。