This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:LM62440APPQRJRRQ1

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493026/lm62440-q1-lm62440appqrjrrq1

器件型号:LM62440-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的设计中、我们将使用器件 LM62440APPQRJRRQ1。

我对开关频率部分有一些疑问,如下所述:  

1.如何设置开关频率?

根据数据表、该器件提到了2.1 MHz。 、是否意味着这是固定开关频率?

但正如我可以从第1页看到的:  

"开关频率可在200kHz 至2.2 MHz 范围内同步、从而避开噪声敏感频段。"

2.例如,如果我需要设置500 kHz 的开关频率,我怎么能做到这一点 ?

请帮我解决上述问题!

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    调整频率的唯一方法是使用同步功能。

    更多信息、请参阅第9.3.2节及以上。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这意味着我们需要 在 MODE/SYNC 引脚6上应用200 kHz 和2.2 MHz。 正确吗?

    2.对电感和电容的选择有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.正确。

    2.必须针对给定的频率设计电感和输出

    谢谢