请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62440-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
在我们的设计中、我们将使用器件 LM62440APPQRJRRQ1。
我对开关频率部分有一些疑问,如下所述:

1.如何设置开关频率?
根据数据表、该器件提到了2.1 MHz。 、是否意味着这是固定开关频率?

但正如我可以从第1页看到的:
"开关频率可在200kHz 至2.2 MHz 范围内同步、从而避开噪声敏感频段。"

2.例如,如果我需要设置500 kHz 的开关频率,我怎么能做到这一点 ?
请帮我解决上述问题!
此致、
Tirthal Patel