主题中讨论的其他器件:TPS65987D、
工具与软件:
我已将 TUSB546A-DCI 与 TPS65987D 控制器结合、为 USB 端口添加了可支持 USB3和 DisplayPort 功能。 如果可能、我希望通过原理图检查来验证我的设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已将 TUSB546A-DCI 与 TPS65987D 控制器结合、为 USB 端口添加了可支持 USB3和 DisplayPort 功能。 如果可能、我希望通过原理图检查来验证我的设计。
您好、Tyler:
感谢您的耐心。
以下是评论:
1) 1)将这些替换为330nF 电容器


2) 2)为何需要两个 USB-C 连接器? 这适用于翻转方向吗? 我以前没有看到像这样的连接器。

3) 3) ESD 的线路电容可能在0.42pF 时有点高。 我建议使用大约0.25pF 的线路电容、钳位电压大约为5V。
4)这意味着始终启用 AUX 侦听、这是正确的吗? 此器件是否仅用于 GPIO 模式?

我将再分配至 PD 以查看 PD 控制器的原理图。
如有需要、还可以查看 TUSB546 EVM 原理图以获取参考。
您好!
请使用随附的检查清单进行原理图审阅。
此致、
Chris