请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 主题中讨论的其他器件:TPS65987D、
工具与软件:
大家好!
我们使用了 TPS65987D+BQ25723的设计方案。该解决方案最初没有问题、但我们发现它连接到计算机主机后、会导致计算机提示 USB 端口浪涌、在解决浪涌问题的过程中、我们发现了以下问题。
这里是对新问题的说明、
当我的系统使用低电池工作时、在插入电源并充电几分钟后、拔下电源、系统会立即完全断电、然后电池重新尝试重新供电时、电源出现故障、进入保护状态。
我的系统功耗约为15W。
有什么办法解决这个问题的想法吗?
谢谢。此致、
Xavier。