This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:改变运行频率

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493246/ucc28950-q1-changing-operating-frequency

器件型号:UCC28950-Q1

工具与软件:

Mike、您好!

我有一个工作原型 VIN : 600至975Vdc。

工作频率:100kHz

由于我使用的是 SiC MOSFET、我想通过将开关频率增加到200kHz 来利用它们的特性。 如果我更改任何延迟电阻器、或者只是更改 RT 的值并启动。  

对循环 RESospone 有任何影响吗?

我需要注意哪些具体事项???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    如果您只更改开关频率、则不必更改延迟。

    关于环路补偿、如果您尚未更改输出 L 和 C、则双极频率将保持不变、而补偿应保持不变。

     

    如果您正在设计更高的开关频率、应该利用设计具有更高开关频率的新磁性元件。  这将减小磁性元件。  如果您执行此操作、则建议执行以下操作。

    1. 您将必须更改延迟以实现谷底开关。 这是因为电路中的电感已经变化、LC 振铃周期将发生变化。
    2. 如果您使用较小的输出 L、则控制到输出传递函数中的双极点频率将发生变化。 这样便可以设计出更高的交叉频率。

    此致、