请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950-Q1 工具与软件:
Mike、您好!
我有一个工作原型 VIN : 600至975Vdc。
工作频率:100kHz
由于我使用的是 SiC MOSFET、我想通过将开关频率增加到200kHz 来利用它们的特性。 如果我更改任何延迟电阻器、或者只是更改 RT 的值并启动。
对循环 RESospone 有任何影响吗?
我需要注意哪些具体事项???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Mike、您好!
我有一个工作原型 VIN : 600至975Vdc。
工作频率:100kHz
由于我使用的是 SiC MOSFET、我想通过将开关频率增加到200kHz 来利用它们的特性。 如果我更改任何延迟电阻器、或者只是更改 RT 的值并启动。
对循环 RESospone 有任何影响吗?
我需要注意哪些具体事项???
您好!
如果您只更改开关频率、则不必更改延迟。
关于环路补偿、如果您尚未更改输出 L 和 C、则双极频率将保持不变、而补偿应保持不变。
如果您正在设计更高的开关频率、应该利用设计具有更高开关频率的新磁性元件。 这将减小磁性元件。 如果您执行此操作、则建议执行以下操作。
此致、