工具与软件:
尊敬的:女士
我设计了一个可将15V 升压至56V 的升压电路。
升压解决方案为 LM5123-Q1
请帮助大家回顾一下电路。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Phil、您好!
请先让您填写您的个人信息(系统仅显示问号而不显示您的姓名)。
您能否向我提供以下信息:最小输入电压和最大输出电流/最大输出功率。
理想情况下、请从我们的网站下载快速入门计算器: LM5123-Q1-DESIGNCALC 计算工具| TI.com
然后、填写您的信息并在此处上传电子表格。
非常感谢、
哈利
Phil、您好!
我假设系统只能处理名称的拉丁字符。
否则、它仅显示问号。
你能改变一下吗?
从您的评论中、我推导出15V 已经过预调节、不会真正下降。
我已在此处输入您在快速入门计算器中提供的数字:
https://www.ti.com/tool/LM5123-Q1-DESIGNCALC
(同样、您可以轻松地自行使用此工具。)
我得到以下结果: 所需的电感为20µH、4A 饱和电流。
因此、6.8µH 电感器会太小、从而无法进行适当的调节。
选择电感器时、还请验证额定频率(其额定频率超过100kHz)。
1.5毫欧的电流感应电阻可产生40A 的峰值电流! 这太高了。
对于30W 输出功率、请将其设置为15mil。
请注意、电流检测电阻不仅用于过流保护、
相反、应确保该电阻具有完全正确的值、这一点非常重要(与正确的电感器值一起使用)。
否则、逐周期峰值电流控制环路将不起作用。
输出侧的4倍2.2µF 陶瓷电容太小。
对于我们的 PoE 参考设计、我们通常使用3x22µF μ F 陶瓷电容器以及一些较小的电容器(1µF、100nF)。
请确保将陶瓷电容器放置在非常靠近高侧 FET 和检测电阻的位置。
请勿在 HB 引脚和 HB 电容器(R84)之间插入电阻器。
此外、我们建议在 VOUT 引脚附近添加一个100pF 滤波电容器。
PCB 的寄生效应会对补偿网络产生很大影响。
因此、需要通过实验室物理板上的测试和测量来确定合适的元件。
本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml
此致
哈利