This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:原理图审阅

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492643/lm5123-q1-schematic-review

器件型号:LM5123-Q1

工具与软件:

尊敬的:女士

我设计了一个可将15V 升压至56V 的升压电路。

e2e.ti.com/.../LM5123.pdf

升压解决方案为 LM5123-Q1

请帮助大家回顾一下电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    请先让您填写您的个人信息(系统仅显示问号而不显示您的姓名)。


    您能否向我提供以下信息:最小输入电压和最大输出电流/最大输出功率。

    理想情况下、请从我们的网站下载快速入门计算器: LM5123-Q1-DESIGNCALC 计算工具| TI.com

    然后、填写您的信息并在此处上传电子表格。

    非常感谢、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry:

    感谢您的答复。

    我应该提供哪些个人信息?

    对于 PoE PSE (802.3 af/at)功能、电路 Vin 为15V、Vout 为56V

    因此最大输出功率为30W

    Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我假设系统只能处理名称的拉丁字符。
    否则、它仅显示问号。
    你能改变一下吗?

    从您的评论中、我推导出15V 已经过预调节、不会真正下降。

    我已在此处输入您在快速入门计算器中提供的数字:
    https://www.ti.com/tool/LM5123-Q1-DESIGNCALC 
    (同样、您可以轻松地自行使用此工具。)

    我得到以下结果: 所需的电感为20µH、4A 饱和电流。

    因此、6.8µH 电感器会太小、从而无法进行适当的调节。
    选择电感器时、还请验证额定频率(其额定频率超过100kHz)。

    1.5毫欧的电流感应电阻可产生40A 的峰值电流! 这太高了。

    对于30W 输出功率、请将其设置为15mil。
    请注意、电流检测电阻不仅用于过流保护、
    相反、应确保该电阻具有完全正确的值、这一点非常重要(与正确的电感器值一起使用)。
    否则、逐周期峰值电流控制环路将不起作用。

    输出侧的4倍2.2µF 陶瓷电容太小。

    对于我们的 PoE 参考设计、我们通常使用3x22µF μ F 陶瓷电容器以及一些较小的电容器(1µF、100nF)。
    请确保将陶瓷电容器放置在非常靠近高侧 FET 和检测电阻的位置。

    请勿在 HB 引脚和 HB 电容器(R84)之间插入电阻器。
    此外、我们建议在 VOUT 引脚附近添加一个100pF 滤波电容器。

    PCB 的寄生效应会对补偿网络产生很大影响。
    因此、需要通过实验室物理板上的测试和测量来确定合适的元件。


    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml


    此致
    哈利