This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:是否内部连接 AGND 和 PGND?

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493358/lmg2100r044-agnd-and-pgnd-connected-internally

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

是否在内部连接了 AGND 和 PGND?

我的客户正在设计布局、但不知道在哪里联系 AGND 和 PGND。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    LMG2100器件的 AGND 引脚是模拟信号接地引脚、该器件 VCC 引脚上的解耦电容器将以器件的 AGND 为基准进行连接。

    LMG2100器件的 PGND 引脚是电源接地引脚、该器件 VIN 引脚上的电容器将以器件的 PGND 为基准进行连接。

    这些连接也显示在器件数据表的典型应用电路中。 您可以参阅数据表中的8.2节。

    数据表链接:- LMG2100R044 100V、35A GaN 半桥功率级数据表(修订版 B)

    如果您还有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan-San、

    请您回答我下面的问题吗?

    [quote userid="518653" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493358/lmg2100r044-agnd-and-pgnd-connected-internally 是否在内部连接了 AGND 和 PGND?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、AGND 和 PGND 引脚在器件内部连接。