工具与软件:
您好!
此致、




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
此致、




大家好、Aaron:
该模型似乎配置为大约5V 的输出电压。 当我将 Rfbtop 更改为输出3.3V 时、输出保持在5V、并且 COMP 电压大约为-2kV、这是没有意义的。 当我将 Rfbtop 电阻器更改为输出10V 时、FB 电压不保持在1.224V、而是变为806.5mV。 如果输出电压低于5V、反馈电压将高于1.224V。 同样、该模型仅适用于5V 的输出。
补偿元件应从 COMP 引脚连接到 FB 引脚。 数据表、用户指南和 PSPICE 模型都显示了元件的连接是正确的。
本
Ben、您好!
此致、



大家好、Aaron:
如果补偿元件作为 R-C 或 C-R 连接在 FB 和 COMP 引脚之间、则没有区别。
关于 PSpice 模型、建议使用快速入门计算器、而不是运行仿真。 不再支持此产品、因为此产品已使用15年以上。
e2e.ti.com/.../1351.simple_5F00_switcher_5F00_quickstart.xls
本
Ben、您好!

是否有可能就此事获得进一步的援助或咨询?
提前感谢您。
此致、
大家好、Aaron:
[报价 userid="349343" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483006/lm5574-pspice-avg-model-not-working-after-updating-parameter-values/5701526 #5701526"]尽管如此、使用 Webench 工具中 Rcomp 和 Ccomp 值的仿真似乎稳定。 但是、我在为直流/直流转换器上电后会出现次谐波振荡、这可能是由于输入与输出比(占空比)所致。 在使用 PSpice 模型或 Webench 工具的仿真中、这些振荡并不明显、这会增加进一步的不确定性。[/QUOT]如果该器件在"压降"模式下运行、此时输入电压低于通过编程设定的输出电压、则会出现次谐波振荡。 您需要添加额外的输出电容以保持环路稳定。 我建议不要在压降模式下操作。 遗憾的是、所有工具都不会建模掉出模式、因此不会出现次谐波振荡。
本
请忽略我之前的邮件;邮件发送错误、无法解决问题。
在此提醒、直流/直流转换器的参数如下:VIN = 60V、Vo = 12V、IO = 0.5A、Fsw = 300kHz。 具体来说、当施加瞬态负载时、输出电压会下降、大约需要2秒才能恢复到预期的12V 电压。 在此期间、会观察到次谐波振荡。
虽然添加输出电容器可以改善瞬态响应、但不同 PCB 的性能不一致表明系统在接近稳定性限值的情况下运行。 在给定指定的输入参数的情况下、我还不确定直流/直流转换器是否在压降模式下工作。
您是否可以进行私人讨论以更详细地解决此问题?
非常感谢您的反馈。
此致、
大家好、Aaron:
如果占空比超过50%、理想情况下需要斜坡补偿。 由于您的占空比小于50%、斜率补偿电阻器不是一个因素、但我们可以忽略我刚才所说的内容、并在 VCC 和 RAMP 引脚之间放置一个电阻器。 我计算出一个102K 欧姆的电阻器。
对于电感、计算得出的电感值为213.33uH。 您在 PCB 上使用的电感器值是多少?
PCB 上有多大的输出电容? 什么是补偿值?
本
Ben、您好!
再次附上之前在 Webench 工具中发布的原理图。 在此提醒、电容值为 Cbyp = 1uF、cramp = 1.8nF。
根据 Webench 建议选择了330uH 的电感值。
这与快速入门计算器的 Lmin 值161uH 相符、考虑到 VIN、Vout、Fsw、IO 且 KIN = 0、4 (纹波设置的一般标准)。
虽然根据一般设计规则、选择该电感器会使纹波小于20%、但 Webench 工具显示出45º μ H 的相位裕度、接近于稳定性限值。

通过添加值介于12k Ω 和150k Ω 之间的 Rramp 电阻器执行了其他测试。 但是、负载瞬态响应未得到改善。 输出电压仍在下降、且次谐波振荡在负载瞬态期间持续存在。 它包含快速入门计算器的捕获信息、供参考。

是否有可能进一步私下讨论这一点?
提前感谢您。
此致、
Ben、您好!
我同意 Webench 值看起来很高、但它可以作为我们仿真结果的有用基准。
电流330uH 电感以及 Rcomp 和 Ccomp 值都是那些可在组装好的 PCB 上找到的值、最初源自 Webench 原理图捕获。 遗憾的是、由于元件可用性、此时不能将电感器更新到较低的值(例如180uH 或220uH)。
正如您建议的那样、我可以将 Rcomp 和 Ccomp 值调整为快速入门计算器计算出的值(5.78k Ω 和22nF)。 但是、我测试了此配置、并观察到在负载瞬态后响应较差、此时电压过冲增加。
此外、我还观察到快速入门计算器不会因电感器 L 或 FSW 的变化而修改 Rcomp 和 Ccomp 值;只有其他参数、如 Vo 或 Co 触发器更新。
鉴于缺乏进展、是否有可能在非公开会议上进一步讨论这一点?
此致、
Ben、您好!
1.是否发现同一设计的每个 PCB 之间存在差异?
是的、我以前说过几次。
2.您能否提供不稳定性/输出电压过冲/SW、VIN、VOUT 和 IL 波形的示波器截图。
不能披露这些信息、 请 与我联系、我会将其发送给您。
正如我之前建议的、请 从快速入门计算器中使用正确的电感器和补偿值在设置中操作。
快速入门计算器提供的值使用错误、结果完全相同。
通过使用 Rcomp 和 Ccomp 以及220uH 的电感器无需更改。
4.输出电容器是陶瓷电容器吗?
是的、我之前在这个问题上回答了有关值的问题、还添加了一个 Webench 捕获的内容(ESR 非常低、与陶瓷电容器有关、x2)。
此致