This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:tps63060

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493189/tps63060-tps63060

器件型号:TPS63060

工具与软件:

您好!

标题: TPS63060降压/升压转换器问题-输出电压波动

说明:
我使用的是 TPS63060 降压/升压转换器具有以下配置:

  • EN (使能)引脚 连接到的电线 平均分量
  • PG (电源正常)引脚 连接的电线 GND
  • PS/SYNC 引脚 连接的电线 平均分量
  • 反馈电阻器值: R1 = 1MΩ Ω R2 = 110kΩ

尽管采用了此设置、但并不能获得稳定 5V 输出 . 输出电压有波动


此致
Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    似乎是你更新了你的线程新问题。 我将关闭该主题并回复更新后的主题。 谢谢。

    此致、

    Mulin