This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066i 回放启动问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482139/lm5066i-lm5066i-eload-startup-problem

器件型号:LM5066I

工具与软件:

您好!  

当使用大约~5m 的绝缘套管启动回放(电流压摆率2A/us)时、LM5066i 不会启动、并且不会触发功率限制保护、在某些情况下、这会损坏 FET。  如下图所示。  

我想发生的是:

1.输出(图片中点)开始上升,当电压超过回放的 UVLO 时,输出电流开始上升,转换率设置为回放。  

2、电流可升至~3A 后,回放电压小于其 UVLO,且会关闭(电子负载电压=中点电压-绝缘套管电阻*输出电流)  

3.移除回放后、晶体管 Q6电流高于软启动20U 输出电容所需的电流。 "额外"的电流必须到达输出电容器、这就是我们看到输出发生短暂跳跃的原因。

由于输出上跳、栅极也会上跳、但不是太大、因为栅极中有额外的软启动电容器。 这意味着晶体管 Vgs 将下降以减小电流。  

另外、输出上跳后、您可以看到输出和栅极下跳、这意味着 PNP 电路将激活、并向软启动电容器充电回到起始点。  

4. 1-3. 将重复执行、直至晶体管断裂。  

 我移除了外部 PNP 放电电路、并且在该启动之后没有问题。 始终存在几个如下所示的类似振荡、但最终会开始。 这是合理的、因为栅极上的额外电容不再放电、并将收集电荷、直到可以开始。  

您是否有好的想法来解决这个问题:我不想增加更多的输出电容、我们无法再加快软启动速度、您还需要 PNP 电路...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。  请分享完整的原理图并填写设计计算器、与我分享。

    www.ti.com/.../SLVC577

    您是否移除了 D54、R288、Q40和 C193才能成功启动?  

    启动期间的负载类型是什么、CC 还是 CR?

    启动期间的负载值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅删除了 R288和 Q40。 然后启动正常。 CC 负载。 在图片负载10A 中、但理想情况下我想从~20A 开始、之后将触发功率限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享上一回复中要求的项目。

    请在单个示波器屏幕截图中与以下信号共享启动波形。

    VIN、VOUT、GATE、定时器和输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看您的私人邮件。 我将原理图的其余部分发送到那里并发送了 Excel。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子负载集 CC 10A (2A/us)。 输入侧我们具有~200uF 的电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? :)