This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:绝缘电阻测试

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491520/bq79731-q1-insulation-resistance-test

器件型号:BQ79731-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

基于 sluab06应用手册的绝缘电阻测试设计。
我有一些不清楚的问题要问。

1500V 系统的介电电压测试为4380V、但为什么 HV (BAT+/BAT-)和 PE 需要高达5880V (4380V+1500V)?

GB/T 34131中未定义5880V 测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    GB/T 34131需要1500V BMS 中的4380V 电介质电压、 但在进行电介质电压测试时、例如、在 HV+和 PE 之间传导4380V、HV+和 HV-之间有1500V 电压、所以电路实际承受的电压为4380V+1500V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我明白了,我明白了。
    在图中、S2可以选择固态继电器或 Photo MOS。
    您是否有可承受固态继电器或光 MOS 5880V 的推荐器件?
    RLn 在特性中的用途是什么?
    如何在(2.1.1)测试步骤中比较 SW1/SW2/SW3、以实现该图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1: 我们目前只有 TPSI2,140,1200V、 也可以选择其他干簧继电器或光电 MOS。

    问题2: RLn 的用途:当 SSR 断开时、SSR 的电阻为无穷大、承受过大的电压;如果有 RLn、开关上的耐受电压将低得多。

    问题3: 抱歉、您可以参考以下适用于图片2.1的步骤。更多:

    1. 断开 S1、S2并等待 ADC 上的电压稳定(500us)、获取 VN1、V DC=2VN1。
    2. 关闭 S1并打开 S2 (400us 延迟)、等待 ADC 上的电压稳定(500us)、获取 VNoff。
    3. 关闭 S1、S2、等待直至 ADC 的电压稳定(500us)、获取 VNon.