This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282EVM-335:HB 引脚短接至 GND

Guru**** 2493225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491899/ucc27282evm-335-hb-pin-is-shorted-to-gnd

器件型号:UCC27282EVM-335

工具与软件:

大家好、我的产品今天下午刚到。 我开始测试它、并首先施加 VCC = 1V。 我注意到电源电流立即达到60 mA、这与数据表不匹配。 因此我停止了测试、怀疑可能存在短路。

然后、我开始检查连接、发现 HB 引脚短接至 GND (它们之间的电阻仅为0.8欧姆)。 我想问的是、这可能是什么原因造成的。

作为参考、我今天下午刚刚收到产品、现在是晚上8点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       电流驱动过大、可能短路、甚至不敢为其提供12V 输入、需要约2A 电流...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengbin:

    EVM 是否以任何方式进行了修改、或者此问题是否开箱即用?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubas、您好!

    修改是指、我所做的第一件事是连接 VCC 和所有其他输入引脚、然后我开始提供输入电压、但我发现电流异常、然后我停止任何进一步的测试。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根本未修改 EVM、然后开始测试电路板并尝试找出原因、然后发现 HB 引脚短接至 GND。

    此致!

    正宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengbin:

    我们所有的 EVM 在出售前都经过了工作条件测试。 奇怪的是、EVM 开箱即用。 您是从 TI.com 还是从其他地点(DigiKey 等)购买 EVM?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Rubas、您好、我想我是直接从 TI 那里买的、也不知道原因是什么、因为 HB 引脚周围没有 GND 引脚、甚至不知道它可能连接到 GND。

    此致!

    正宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上情况是 TP1至 HB 的布线短接至 GND。 除了这条路之外、所有其他连接都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengbin:

    很抱歉听到您的体验。 由于您是通过 TI.com 购买的 EVM、因此我建议提交支持请求单以获取进一步的帮助: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    谢谢!
    Rubas