This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:通过 FTDI 进行固件更新

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493105/tps25751-fw-update-through-ftdi

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS65994TPS65993

工具与软件:

嗨、团队:

当前提供的 TPS25751 "USBCPD 应用程序自定义工具" GUI 仅支持通过 TIVA 重写。

是否可以提供支持通过 FTDI 重写的工具?

它可能与 TPS65994随附用于 TPS25751的 TPS65993_4应用程序自定义工具类似。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、  

    TPS25751 GUI 旨在仅使用具有内置 TIVA 的 TPS25751EVM 直接刷写。  

    我们没有计划在 TPS25751 GUI 中包含 FTDI 驱动程序、因为我们未在任何当前 EVM 上使用 FTDI、而对于设计自己系统的终端客户、他们预计会生成 PD 二进制映像(全闪存或低区域、具体取决于加载配置的方式)并通过 MCU 或 EEPROM 进行加载。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin