This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:CS+引脚和 CS-引脚之间的电压超过建议值。

Guru**** 2493385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492973/tps4811-q1-the-voltage-between-cs-pin-and-cs--pin-exceeds-recommended-value

器件型号:TPS4811-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户计划使用 TPS4811-Q1中的过流检测功能。 在我的客户用例中、CS+引脚和 CS-引脚之间的电压超过了建议的最大电压200mV。 是否有解决此问题的方法? 例如添加电路。

我的客户选择 TPS48000而不是 TPS4811-Q1、因为 CS+引脚和 CS-引脚之间的最大建议电压更高。 你认为这是一个好主意吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shunsuke、  

    您只需要相应地调整 RSNS 电阻器即可。 CS+/-之间的理想电压差应~25mV、以避免功率损耗和精度问题。

    请遵循"9.2.2详细设计过程"部分中概述的设计建议。

    谢谢!

    Sarah