Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
"自放电补偿"写在数据表的第1页。 但是、没有对该函数进行描述。
1.如果你有"自放电补偿"的文件,可以分享吗?
2.如果没有、您能否解释一下此功能何时起作用以及它如何影响 SOC?
3.另外、您能否告诉我寄存器来确认自放电补偿在 BQStudio 中是否有效、以及寄存器来启用/禁用该功能?
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
"自放电补偿"写在数据表的第1页。 但是、没有对该函数进行描述。
1.如果你有"自放电补偿"的文件,可以分享吗?
2.如果没有、您能否解释一下此功能何时起作用以及它如何影响 SOC?
3.另外、您能否告诉我寄存器来确认自放电补偿在 BQStudio 中是否有效、以及寄存器来启用/禁用该功能?
此致、
Nishie
您好、Nishie、
1.对于自放电补偿、这是一个在 Impedance Track 算法下的特性。 阻抗跟踪能够根据电池的阻抗执行老化补偿、但具有自动放电功能(此功能称为"放电结束"算法) 是未知的、而这可能是对电池电量监测计进行被动平衡的暗示。
阻抗跟踪:
https://www.ti.com/lit/an/slua375/slua375.pdf?ts = 1740071257064&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
充放电结束算法:
https://www.ti.com/video/5838359925001
2. Impedance Tracking 中的此功能不应影响 SOC。 上面列出的文档中解释了 SOC 计算。
3.检查过寄存器后,似乎没有任何 寄存器与自放电补偿功能相关。
此致、
艾伦
您好、Alan San、
感谢您的答复。
如以下主题中所述、当当前值为1mA 时、Bqstudio (0mA)中不会显示 Current。 我想知道如何在 Current ()中未显示的电流继续这样流动时更改 SOC。
了解通过 OCV 测量更改 SOC 是否正确?
此致、
Nishie