This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于自放电补偿

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477033/bq34z100-g1-about-self-discharge-compensation

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

"自放电补偿"写在数据表的第1页。 但是、没有对该函数进行描述。

1.如果你有"自放电补偿"的文件,可以分享吗?

2.如果没有、您能否解释一下此功能何时起作用以及它如何影响 SOC?

3.另外、您能否告诉我寄存器来确认自放电补偿在 BQStudio 中是否有效、以及寄存器来启用/禁用该功能?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    1.对于自放电补偿、这是一个在 Impedance Track 算法下的特性。 阻抗跟踪能够根据电池的阻抗执行老化补偿、但具有自动放电功能(此功能称为"放电结束"算法) 是未知的、而这可能是对电池电量监测计进行被动平衡的暗示。

    阻抗跟踪:
    https://www.ti.com/lit/an/slua375/slua375.pdf?ts = 1740071257064&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    充放电结束算法:
    https://www.ti.com/video/5838359925001

    2. Impedance Tracking 中的此功能不应影响 SOC。 上面列出的文档中解释了 SOC 计算。  

    3.检查过寄存器后,似乎没有任何 寄存器与自放电补偿功能相关。

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    感谢您的答复。

    我所说的自放电是电池长时间储存时流动的电流、例如暗电流或漏电流。 该电流太小、无法被外部检测电阻器检测到。

    1.是否有办法显示或计算作为 SOC 的消耗电流?

    2.基于上述情况,我是否可以理解自放电补偿是一种充放电结束的功能?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    自放电功能本质上是用于为 IC 供电的电流量、但没有文档可进一步加以说明。

    1.) 没有只能让您查看自放电补偿的寄存器、但您可以 在没有低电平时查看 Current ()寄存器以查看系统在不同功率状态下消耗的电流。
    2.) 本主题上存在通信错误、但自放电补偿本质上是外部因素使用的功率、不包括其自身的负载。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    感谢您的答复。

    如以下主题中所述、当当前值为1mA 时、Bqstudio (0mA)中不会显示 Current。 我想知道如何在 Current ()中未显示的电流继续这样流动时更改 SOC。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468205/bq34z100-g1-when-the-small-system-load-below-the-deadband-continues-to-flow/5683100?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A460063#5683100

    了解通过 OCV 测量更改 SOC 是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    您了解到 OCV 测量在影响 OCV 测量方面发挥着巨大的作用。 如果您希望在5mA 以下看到电流测量值、可以将死区电流寄存器降低到0mA、但通过降低死区电流、算法不会产生太大影响。



    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    感谢您的答复。

    我知道降低死区值对测量没有太大影响。 您能否告诉我如何测量1mA 电流并将其反映在 SOC 中? 我不知道该怎么做,有麻烦。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    死区参数不会影响 SOC、因为该参数仅在用户端用于查看低端电流变化、但在内部 SOC 会考虑电池内发生的所有充电和放电。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    1.由于 IC 在内部通过考虑所有充电和放电电流来计算 SOC、因此了解1mA 放电 SOC 发生变化是否正确?

    2.在上述情况下、了解 BQStudio 上的 SOC 也发生了变化是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    是的、正确的理解是、无论放电量如何、SOC 都将更新、并且 SOC 将在所有前端更新。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    抱歉。 让我进一步确认一下。

    为了使 IC 能够识别1mA 等电流、感应电阻器的阻值应是多少?

    此外、​​Deadband OK 等值的默认设置是否正常?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    感应电阻器的值应为10m Ω、与 EVM 中使用的值相同、但最重要的是选择容差较低的感应电阻器。 此外、死区电流的默认设置也是可以的、许多客户将该设置保留为默认设置。  

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    感谢您的支持。

    如果使用的电阻值与 EVM 的电阻值不同(例如4m Ω)、IC 能否在内部检测到1mA?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    测量仪表不会遇到任何使用4m Ω 电阻器测量1mA 的问题、在这种情况下、感应电阻器的容差将是一个更大的因素。

    谢谢!
    艾伦