请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79731-Q1 工具与软件:
你好。
I DESIGN 使用了 BQ79731-Q1。
是否必须将 BQ79731的 VIO 短接至 AVDD? 是要求这么做吗?
我不会使用 SPI 和 UART。
我想知道是否可以在不短接 AVDD 的情况下仅将一个10uF 的电容器连接到 VIO 进行去耦。
请回复我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
I DESIGN 使用了 BQ79731-Q1。
是否必须将 BQ79731的 VIO 短接至 AVDD? 是要求这么做吗?
我不会使用 SPI 和 UART。
我想知道是否可以在不短接 AVDD 的情况下仅将一个10uF 的电容器连接到 VIO 进行去耦。
请回复我。
谢谢你。