请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ756506-Q1 工具与软件:
我只能读取默认值、而不是实际的电芯电压、电流和温度数据。
发现的问题:
-设备响应,但所有电芯电压、电流和温度读数都保持默认值。
故障排除完成:
检查寄存器读取/写入操作。
确保了正确的数据格式和 CRC 处理。
测得的 TSREF 电压:4.9V。
测得的 GPIO 电压:
- GPIO 1→4.9V
- GPIO 2→1.8V
- GPIO 3→1.8V
尽管进行了这些检查、我仍然无法获得实际读数。 您能否就进一步调试此问题的潜在原因或步骤提供建议?