This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ756506-Q1:温度默认值

Guru**** 2493225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483576/bq756506-q1-temperature-default-values

器件型号:BQ756506-Q1

工具与软件:

我只能读取默认值、而不是实际的电芯电压、电流和温度数据。

发现的问题:
-设备响应,但所有电芯电压、电流和温度读数都保持默认值。

故障排除完成:
检查寄存器读取/写入操作。
确保了正确的数据格式和 CRC 处理。
测得的 TSREF 电压:4.9V。
测得的 GPIO 电压:
- GPIO 1→4.9V
- GPIO 2→1.8V
- GPIO 3→1.8V

尽管进行了这些检查、我仍然无法获得实际读数。 您能否就进一步调试此问题的潜在原因或步骤提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    如果电芯电压、电流和温度读数是默认值、则主 ADC 尚未启用。 可以通过将0x06发送到0x30D 来启用主 ADC。

    此致、

    David Ray