This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:BQ79718V-Q1的 AVDD 引脚无法正常工作

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489911/bq79731-q1-avdd-pin-of-bq79718v-q1-is-not-working

器件型号:BQ79731-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79718V-Q1

工具与软件:

这 与 BQ79718V-Q1问题有关。

器件型号字段中没有 BQ79718。 我填充了 BQ79731。

我正在验证电压检测等 但突然 AVDD 无法导通。

LDOIN 为6.5V、NPNB 约为7~8V。

我通过 ISO-COMM 发送唤醒音、但 AVDD 为0V。

AVDD 关闭的可能原因是什么?

还有其他可以检查的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很可能是自动关断。 器件将在2秒后无通信时进入 SHUTDOWN 模式。 如果您愿意、可以禁用该功能。 请参考寄存器的数据表。

    谢谢!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有更多问题。

    如果它自动关断、那么它在收到唤醒信号时不应该重新开启?

    但它不起作用、AVDD 持续为0V。

    让我再检查一下。

    还有什么其他可以检查的吗?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、让我理解。

    ADC 读数是否正常工作且通信正常工作、那么、AVDD 突然不再在唤醒时上升?

    是在您的所有器件还是仅在1个器件上都能看到这个?

    谢谢!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问:ADC 读数是否正常工作且通信是否正常工作、那么、AVDD 突然在唤醒时不再上升?

    答:是的、 就是这样。

    问:这是在您的所有器件上看到的还是仅在1个器件上看到的?

    答: 电路板上有2个 IC。  这块电路板上的 IC 按顺序出现了同样的问题。 所有其他板都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件正常工作、那么在使用相同硬件和软件时突然停止工作、并且问题只出现在一个电路板上、则似乎可能会损坏电路板或 IC。 遗憾的是、这不是我可以通过 E2E 线程进行调试的东西。 我建议您在尝试唤醒时首先检查 IC 的电源引脚。 具体而言:

    -BAT、AVDD、DVDD、LDOIN

    这将向您显示可能出现的问题。

    此外、您还可以通过检查 COMH/COML 引脚来检查通信完整性并查看器件是否接收到正确的音调

    谢谢!

    Zachary