主题中讨论的其他器件:BQ79718V-Q1
工具与软件:
这 与 BQ79718V-Q1问题有关。
器件型号字段中没有 BQ79718。 我填充了 BQ79731。
我正在验证电压检测等 但突然 AVDD 无法导通。
LDOIN 为6.5V、NPNB 约为7~8V。
我通过 ISO-COMM 发送唤醒音、但 AVDD 为0V。
AVDD 关闭的可能原因是什么?
还有其他可以检查的东西吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
这 与 BQ79718V-Q1问题有关。
器件型号字段中没有 BQ79718。 我填充了 BQ79731。
我正在验证电压检测等 但突然 AVDD 无法导通。
LDOIN 为6.5V、NPNB 约为7~8V。
我通过 ISO-COMM 发送唤醒音、但 AVDD 为0V。
AVDD 关闭的可能原因是什么?
还有其他可以检查的东西吗?
您好!
如果器件正常工作、那么在使用相同硬件和软件时突然停止工作、并且问题只出现在一个电路板上、则似乎可能会损坏电路板或 IC。 遗憾的是、这不是我可以通过 E2E 线程进行调试的东西。 我建议您在尝试唤醒时首先检查 IC 的电源引脚。 具体而言:
-BAT、AVDD、DVDD、LDOIN
这将向您显示可能出现的问题。
此外、您还可以通过检查 COMH/COML 引脚来检查通信完整性并查看器件是否接收到正确的音调
谢谢!
Zachary