请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63440-Q1 工具与软件:
导致器件在轻负载时不进入 PFM 模式的原因。 如果负载很小、我们仍然可以看到它以正常频率2MHz 进行切换。
开关节点上有一些振铃。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
导致器件在轻负载时不进入 PFM 模式的原因。 如果负载很小、我们仍然可以看到它以正常频率2MHz 进行切换。
开关节点上有一些振铃。