This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63440-Q1:未进入 PFM 模式

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494032/lm63440-q1-not-entering-pfm-mode

器件型号:LM63440-Q1

工具与软件:

导致器件在轻负载时不进入 PFM 模式的原因。  如果负载很小、我们仍然可以看到它以正常频率2MHz 进行切换。

开关节点上有一些振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的原理图和您正在使用的特定 OPN。  

    另外、请分享您在 SW 上观察到的振铃波形

    此致、

    Ridge