请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H000-Q1 工具与软件:
您好!
我目前使用的 ADC 分辨率为12位。
根据 TPS4H000A 的数据表、ADC 测量范围为0.1A 至0.25A、预期电流限制为0.5A
我想确认、如果单个通道上的电流超过0.25A、ADC 是否会输出最大值4095。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我目前使用的 ADC 分辨率为12位。
根据 TPS4H000A 的数据表、ADC 测量范围为0.1A 至0.25A、预期电流限制为0.5A
我想确认、如果单个通道上的电流超过0.25A、ADC 是否会输出最大值4095。
庆九
电流检测在 TPS4H000-Q1上的工作方式是、它通过 CS 引脚输出一个按比例缩小的负载电流(从 VS 流向 OUTx)。 本质上、SNS 引脚上的电流将等于负载电流除以 KSNS (TPS4H000-Q1为80)。
例如、如果负载电流为750mA、则 SNS 引脚的电流为~μ A 9.375mA。 可以选择 CS 引脚上的电阻器、从而最大程度地提高 ADC 的分辨率。 例如、如果选择480欧姆的电阻器、假设您具有5V 的 ADC、那么当负载电流的750mA 流经负载时、ADC (9.375mA * 470)将会读取 CS 引脚上的4.5V 电压。
需要在 ADC 范围上留出一点开销的原因是、在故障事件期间、CS 引脚会被上拉至内部电压以表示故障条件:

此致、
TIM