请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92682-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92530-Q1、
工具与软件:
TI E2E 支持团队、
TPS92682-Q1用作升压-降压 LED 驱动器结构的第一级升压 CV。TPS92530-Q1是第二级降压 CC。
[失效防护模式]对于失效防护模式、需要减轻由1个 TPS92530 CC 通道供电的单灯串 LED (近光灯)。 另一个降压 cc 通道将保持关闭。
故障情况如下所示、
a) SPI 中断(启动初始正常)
b) MCU 无法启动、SPI 一开始丢失
c) tps92530-Q1的5V 电源故障
并将该情况合并在矩阵中
| a. | B. | C. | |
| a. | |||
| B. | |||
| C. |
升压和降压转换器能否在每种组合情况下进入[失效防护模式]?
谢谢!