This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:失效防护模式

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92530-Q1, TPS92682-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494175/tps92682-q1-fail-safe-mode

器件型号:TPS92682-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92530-Q1

工具与软件:

TI E2E 支持团队、

TPS92682-Q1用作升压-降压 LED 驱动器结构的第一级升压 CV。TPS92530-Q1是第二级降压 CC。

[失效防护模式]对于失效防护模式、需要减轻由1个 TPS92530 CC 通道供电的单灯串 LED (近光灯)。  另一个降压 cc 通道将保持关闭。

故障情况如下所示、

a) SPI 中断(启动初始正常)

b) MCU 无法启动、SPI 一开始丢失

c) tps92530-Q1的5V 电源故障

并将该情况合并在矩阵中

a. B. C.
a.
B.
C.

升压和降压转换器能否在每种组合情况下进入[失效防护模式]?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilbur:

    下列情况只适用于682号

    a) SPI 中断(启动初始正常)

    b) MCU 无法启动、SPI 一开始丢失


    无法启动

    此致!
    Daniel