工具与软件:
您好、AE:
。 供电方 使用此标志评估是否存在 应该的 重新发布 Source_Capabilities 消息 支持 USB 挂起模式 标志被清除。
1.我想问是否重新发布 Source_Capabilities 以及处理能力 支持 USB 挂起模式 是由执行的操作 PDFW 本身 需要由处理 EC .
2. 您能介绍一下整个流程吗 USB 挂起支持 PDFW 代码中的行为?

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、AE:
。 供电方 使用此标志评估是否存在 应该的 重新发布 Source_Capabilities 消息 支持 USB 挂起模式 标志被清除。
1.我想问是否重新发布 Source_Capabilities 以及处理能力 支持 USB 挂起模式 是由执行的操作 PDFW 本身 需要由处理 EC .
2. 您能介绍一下整个流程吗 USB 挂起支持 PDFW 代码中的行为?

此致
Bruce、您好!
有任何关于 Aya 问题的更新吗? 我们只想让客户知道 TPS6598xDK 系列已获 NRND 认可、可能不是日后使用的理想器件。
如果使用参考设计、请遵循有关 PD 控制器选择的参考设计指南。
[报价用户 id="596946" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490683/tps65987ddk-confirm-the-no-usb-supsen-behavior "]1.我想问是否重新发布 Source_Capabilities 以及处理能力 支持 USB 挂起模式 是由执行的操作 PDFW 本身 需要由处理 EC .
2. 您能介绍一下整个流程吗 USB 挂起支持 PDFW 代码中的行为?
[报价]操作需要由 EC 进行处理、PD 控制器提供的 USB-Suspend 支持主要只是广播和拉电流 PDO 中位的设置。
如果在接收端设置了该位、我们将在其中存储接收到的 RDO。 在5V 拉电流 PDO 中可以设置源 USB 挂起位。
谢谢。此致、
Chris