This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:原理图审阅

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490910/tps7b63-q1-schematic-review

器件型号:TPS7B63-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助回顾一下原理图并发表一些意见吗?

当客户进行了输出电压过冲测试时、LDO 的输出脉冲电压为5.5V、不符合客户低于5.3V 的要求、您是否有关于优化该问题的任何建议? 谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您能提供一些建议吗? 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    您能否提供一张示波器屏幕截图、包括输入和输出电压、使能电压和负载电流?

    您还可以放大示波器屏幕截图上的过冲点吗?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    请查看测试波形、谢谢!  

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    您似乎会有某种 Vin 纹波。 您能否确保您的输入电源稳定?

    请参阅添加额外的输出电容是否有助于应对这种情况。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    客户的 VIN 是开关电源输出、因此存在抖动。  

    当前情况是客户使用同一个 PCB 替换 P2P TMP1220、测试波形如下所示、没有 过冲点。

    客户已尝试调整输出电容。 然而、没有显著的改善。

    能否 就如何优化这一问题提供更多建议?  在本例中、此问题可能会影响我们的 DWIN。 非常感谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否尝试过调整输入电容并减少电路中可能存在的寄生效应(电阻、电容和电感)?

    它们使用的是电阻负载还是有源负载? 如果是有源负载、尝试使用电阻式负载?  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子/有源负载