主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
您好、TI 专家
客户应用了 USB2.0 Type-C 连接器、正在进行 USB-IF 认证。
如果有一款 USB Type-C 专用控制器或已获得 USB-IF 认证的 PD 控制器、您可以推荐吗?
(PD 控制器必须支持版本3.2或更高版本。)
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aya Khedr
客户表示没有使用 EPR 功能。 电源在最大5V/3A 范围内。
客户还有其他疑问。
Q1)您的产品(TPS25751和 TPS26750)均已通过数据表上的 USB-IF PD3.1认证、但我对 PD 认证版本很好奇。 是否支持版本3.1.1.8?
客户 询问、因为 PD 考试的最低版本不超过两年。
3.1.1.8版本是因为发布数据为2023年4月、因此测试使用3.1.1.8版本进行。 (低于3.1.1.8的版本将失败。)
-你边: GUI 的下一个版本将包括支持 PD3.2所需的功能,并将在下个月发布。
→Q2)对于 TPS25751和 TPS26750、是否可以通过软件更新内部 PD 版本? 此外、是否可以删除和添加 PD 相关功能块?
请检查。 谢谢你。
尊敬的 Grady:
PD 3.1.1.8将在下个月内淘汰。
TPS25751于今年早些时候通过了 PD 3.2认证、我们正在发布 GUI、该 GUI 将在未来1-2个月内支持 PD 合规性更新。 PD 合规性向后兼容。
[报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491299/tps26750-inquiry-for-recommendation-of-pd-controller-that-has-obtained-usb-if-certification/5736443 #5736443"]→Q2)对于 TPS25751和 TPS26750、内部 PD 版本能否通过软件更新? 此外、是否可以删除和添加 PD 相关功能块?[/QUOT]是的、PD 合规性是通过最新的 PD 固件映像进行更新的。
可以在应用程序自定义 GUI 中启用和禁用 PD 功能。
谢谢。此致、
Chris